This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:电池供电的待机状态

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1168704/am2434-battery-powered-in-standby-state

器件型号:AM2434

我们的客户希望在 AM243x 由电池供电时保留2MB OCSRAM 的相关信息。

AM243x 处于待机状态时的功耗是多少?

AM243x 处于待机状态时的功耗是否可以使用"功耗估算工具"进行计算? 如果是、如何配置"功耗估算工具"?

AM243x 处于待机状态时、2MB OCSRAM 的相关信息是否被保持?

此致、

Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daisuke、

    遗憾的是、无法直接配置功耗估算工具来表示待机状态。   您最接近 PET 的方法是仅配置打开 DMSC、这样可以得出合理的接近估计值:

    使 DMSC 保持开启状态应使 SRAM 保持通电和保持不变。

    谢谢、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San、

    感谢你的答复。

    我还有几个问题。

    AM243x 是否需要重启才能从待机状态转换到活动状态?

    AM243x 从待机状态转换为活动状态时、2MB OCSRAM 的相关信息是否保持不变?

    AM243x 处于待机状态时是否需要为所有电源终端通电?

    AM243x 处于关闭状态时、2MB OCSRAM 的相关信息是否被保持?

    AM243x 是否需要重启才能从关闭状态转换到活动状态?

    AM243x 从关闭状态转换到活动状态时、2MB OCSRAM 的相关信息是否得到维护?

    AM243x 处于 OFF 状态时是否需要关闭所有电源端子?

    AM243x 能否 通过仅为一个或部分电源终端供电来保持2MB OCSRAM 的相关信息?

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议查看 《AM243x 技术参考手册》第5.2节 "电源"、因为它具有其他详细信息。

    [引用 userid="102452" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1168704/am2434-battery-powered-in-standby-state/4397454 #4397454 "]需要重新启动 AM243x 才能从待机状态转换为活动状态吗?

    TRM 中的图5-591显示、从待机到活动状态的转换是通过 IRQ 完成的

    [引用 userid="102452" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1168704/am2434-battery-powered-in-standby-state/4397454 #4397454 "]

    AM243x 从待机状态转换为活动状态时、2MB OCSRAM 的相关信息是否保持不变?

    [/报价]

    是的、DMSC 在待机和活动状态期间以及这两种状态之间的转换期间保留对 RAM 的供电。

    [引用 userid="102452" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1168704/am2434-battery-powered-in-standby-state/4397454 #4397454 "]

    AM243x 处于待机状态时是否需要为所有电源终端通电?

    [/报价]

    除了 AM243x 数据表第6.4节"引脚连接要求"中显示的不需要外设的任何电源轨外、所有电源轨都需要在待机状态下保持通电状态。

    [报价 userid="102452" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1168704/am2434-battery-powered-in-standby-state/4397454 #4397454 "] AM243x 处于关闭状态时是否保留了2MB OCSRAM 的相关信息?

    否  TRM 的第5.2.3.1节指出、器件通过关闭电源轨进入关断状态。  如果器件未通电、则 RAM 的内容不会被保存。

    [引用 userid="102452" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1168704/am2434-battery-powered-in-standby-state/4397454 #4397454 "]

    AM243x 是否需要重启才能从关闭状态转换到活动状态?

    [/报价]

    是的、由于关闭状态为未通电、因此当器件电源恢复到活动状态时、需要重新启动。

    [引用 userid="102452" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1168704/am2434-battery-powered-in-standby-state/4397454 #4397454 "]

    AM243x 从关闭状态转换到活动状态时、2MB OCSRAM 的相关信息是否得到维护?

    [/报价]

    由于 RAM 的内容在处于关闭状态时不被保持、所以在从关闭状态转换为激活状态期间没有有效的数据可被保持。

    [引用 userid="102452" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1168704/am2434-battery-powered-in-standby-state/4397454 #4397454 "]

    AM243x 处于 OFF 状态时是否需要关闭所有电源端子?

    [/报价]

    您应遵循数据表第7.10.2.2.2节中显示的断电顺序、其中显示了断电期间所有电压轨变为0V。

    [引用 userid="102452" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1168704/am2434-battery-powered-in-standby-state/4397454 #4397454 "]

    AM243x 能否 通过仅为一个或部分电源终端供电来保持2MB OCSRAM 的相关信息?

    [/报价]

    您应 始终遵循数据表第7.10.2.2.1和7.10.2.2.2节中显示的加电和断电排序、该数据表未显示某些电源轨已加电但并非所有不属于转换的有效电源场景。

    谢谢、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San、

    感谢你的答复。

    我知道 AM243x 支持一种非常简单的低功耗模式机制。

    您在上面的回复中指出的待机状态下的功耗似乎不适合备用电池、因此 RAM 中的信息应存储在外部非易失性存储器中并转换为关闭状态。

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San、

    我还有一个问题。

    DMSC 基于 M3、而不是 M4F。

    在"功耗估算工具"中、对于 STARBY 状态、M4F 利用率是否应设置为0%?

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来 DMSC 位于功耗估算工具的"始终开启"部分、因此您可以将 M4F 利用率设置为0%以进行待机功耗估算。

    谢谢、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San、

    感谢你的答复。

    我已使用"功耗估算工具"进行了检查。

    是否可以将所有"LVCMOS IO"和"外设"设置为关闭以进入 STARNBY 状态?

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您未使用的任何 IO 和外设都可以设置为关闭。  但是、请记住、您将需要一些活动设备来将器件从待机状态唤醒、因此您打算使用的是列出的 IO/外设之一、您将希望保持该设备处于开启状态。

    谢谢、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San、

    感谢你的答复。

    此致、

    Daisuke