This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:MDIO 驱动器卡住

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952, DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1170610/rm48l952-mdio-driver-gets-stuck

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件: DP83640

您好!

我有一个定制板、它使用 RM48L952器件以及 PHY 模块 DP83848MPHPEP。 我使用 phy ID 为'0x20005CE1'的 lwIP v1.4.1堆栈。  

除了 PHY ID 之外,我还应该在生成的标头"phy_dp83640.h"中进行任何其他修改吗? 如果您需要更多具体信息、请告诉我。

此致、

Cosmin Briceag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cosmin。

    请仔细检查是否在 PINMUX 配置中选择了 MDIO 和 MDCLK。 这两个信号不是通过启用 MII 或 RMII 自动选择的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、这两个引脚未被选择。  

    谢谢你  

    此致、

    Cosmin Briceag