This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-TMS57012:编程(闪存) TMS570LS1224

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS570LS1224
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1169225/launchxl2-tms57012-programming-flashing-tms570ls1224

器件型号:LAUNCHXL2-TMS57012
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHTMS570LS1224
我对 TMS570LS1224的编程(闪存)接口有疑问。 我们使用 USB 连接器 J13和 Uniflash 对 TMS570LS1224 (XL2-TMS577012)进行编程(刷写)。 我知道该 Launchpad 上的 USB 有两个功能:JTAG 调试接口和 USB 串行端口。 是否可以通过 UART 而不是 JTAG uisng Uniflash (不是从引导加载程序)对 TMS570LS1224进行编程? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ljubica、

    [引用 userid="543170" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1169225/launchxl2-tms57012-programming-flashing-tms570ls1224 "]如果可以通过 UART 而非 JTAG uisng Uniflash[/quot]对 TMS570LS1224进行编程

    不可以、 除非是通过 JTAG 编程的 UART-Bootloader 代码、否则无法直接通过 UART 进行编程。

    --
    谢谢、此致、
    Jagadish。