Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL
您好!
我们将 TM4C1294NCPDTI 用于我们的 eNodeB (LTE 和5G)设计之一。
我们想知道 OTA 软件更新要遵循的过程。
意味着 eNodeB 将安装在室外极点上。
每当需要对 Tiva 执行软件更新时、都需要遵循哪些步骤。 在我们完成设计时、迫切需要此信息
此致、
Sumathi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们将 TM4C1294NCPDTI 用于我们的 eNodeB (LTE 和5G)设计之一。
我们想知道 OTA 软件更新要遵循的过程。
意味着 eNodeB 将安装在室外极点上。
每当需要对 Tiva 执行软件更新时、都需要遵循哪些步骤。 在我们完成设计时、迫切需要此信息
此致、
Sumathi
您好!
我们没有 TivaWare 库中的任何示例。 TM4C129本身没有无线或蓝牙功能。 我想您有一些附加无线或蓝牙适配器。 我们拥有的以太网引导加载程序可以通过以太网接口执行固件更新、但不能通过 OTA 执行固件更新。 您可以从 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\boot_emac_flash (这是一个引导加载程序)中找到以太网引导加载程序。 要加载/更新到 MCU 的示例固件位于 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\boot_demo_emac_flash (这是一个应用固件)中。
您好、Charles、
感谢您的支持。
下面是我们的观察结果。
最初我尝试通过 UART0加载(因为目前我们的硬件不支持以太网)。
已尝试使用示例应用 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\boot_serial。
如何 加载新的应用程序映像??
您能让我介绍一下加载过程吗?
如果您有一些要检查的指针、请告诉我们。
此致、
Sumathi
您好!
[引用 userid="363067" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1163689/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdti-ota-software-update-procedure/4387191 #4387191"]尝试使用示例应用程序 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\boot_serial。不、您的理解不正确。 boot_serial 是一个引导加载程序。 这是必须驻留在0x0闪存上的文件。 您可以像 blinky 或 hello 示例等任何程序一样、通过 JTAG 对该文件进行编程。
[引用 userid="363067" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1163689/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdti-ota-software-update-procedure/4387191 #4387191"]i)我必须加载哪个文件? (是*。bin 还是*。out??)您要加载的应用示例是 boot_demo1.bin、位于 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\boot_demo1\ccs\Debug\boot_demo1.bin
[引用 userid="363067" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1163689/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdti-ota-software-update-procedure/4387191 #4387191"]ii)如何加载? (可能是 X 调制解调器或 Y 调制解调器或 Z 调制解调器)[/QUERPLET]您要用于发送文件的 PC 端工具是 LM 闪存编程器。
另请查看此帖子、该帖子解释了这些步骤。