This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:固件更新

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1161181/tmdsemu110-u-firmware-update

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT

大家好、

IAR Embedded Workbench 7.5说必须更新 XDS110调试探针上的固件、但当尝试运行 TI xdsdfu 固件更新实用程序时、它无法再在任何 USB 端口上检测到调试探针。  按照 TI 自述文件中的解包说明操作、但它们不起作用。

寻求一些支持。

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    这是否仅是 xdsdfu 固件更新实用程序的问题? 您能否在计算机上的设备管理器>端口中看到调试器(假设是 Windows)?

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    在 IAR 强制更新其固件之前、可以在 Windows 器件管理器中看到调试器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您的计算机在正常操作模式下看不到 XDS110时、本页提供了调试 XDS110的说明。 这些指令位于"刷写引导加载程序"标题下的底部附近。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好、这是我的客户的回答。

    例如 XDS110SupportReadMe.pdf 文件中的内容。  将 JTAG TDO 管脚97短接至地、上电、然后移除短接不会在 USB 端口上显示 XDS110、也不会将其置于 DFU 模式。

    希望得到进一步支持。

    谢谢你

    -Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    遗憾的是、我不知道另一种对 XDS110进行故障排除的方法。 您能否联系 IAR 并询问固件更新对器件做了什么?  

    此致、
    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、您能帮助我们重定向此帖子以获得进一步支持吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我正在就这一议题与另一位专家进行接触, 我希望明天能得到答复。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我还有几个问题:

    -您是否使用 独立的 XDS110调试探针

    -固件更新到底是如何完成的? 是否使用 xdsdfu 从命令行执行? 如果是、使用了什么版本的 xdsdfu 和 firrmware.bin 文件?

    -如果运行 xdsdfu -e、是否不再检测到调试探针?

    -Windows 设备管理器显示什么? 它是否显示任何 XDS110信息? 它是否甚至显示"Stellaris 器件固件升级"? 或者、它是否显示与它相关的任何内容?

    -您是否尝试在另一台 PC 上使用探测器?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    -您是否使用 独立的 XDS110调试探针? -是的

    -固件更新到底是如何完成的? 是否使用 xdsdfu 从命令行执行? 如果是、使用了什么版本的 xdsdfu 和 firrmware.bin 文件? IAR  Workspace 7.5对其进行了更新

    -如果运行 xdsdfu -e、是否不再检测到调试探针?

    不、不是

    -Windows 设备管理器显示什么? 它是否显示任何 XDS110信息? 它是否甚至显示"Stellaris 器件固件升级"? 或者、它是否显示与它相关的任何内容?  

     我第一次插入时,它在 Windows 设备管理器中被识别为 TI 调试探针。 尝试固件升级后、从未识别到它、也从未显示 Stellaris 消息。 当插入 Windows 计算机时、不会发生任何情况、这意味着在 Windows 设备管理器中没有指示设备已插入的音频提示音、也不会显示与设备相关的任何内容。 我已经多次尝试记录在案的解开程序。

    -您是否尝试在另一台 PC 上使用探测器?

    - 是,并且使用不同的已知良好的 USB 电缆

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="392210" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1161181/tmdsemu110-u-firmware-update/4381882 #4381882"]

    -您是否尝试在另一台 PC 上使用探测器?

    - 是,并且使用不同的已知良好的 USB 电缆

    [/报价]

    我假设差分 PC 上的结果相同(未检测到探针)。

    我担心在没有恢复选项的情况下尝试更新固件期间、调试探针可能会"被欺骗"。

    客户可以尝试拆开 XDS110仓体。 PCB 上应该有一个10引脚 JTAG 接头、它们可以尝试将另一个 JTAG 探针连接到该接头、然后使用 CCS 调试 PCB 上的 TM4C1294NCPDT。 查看 CCS 是否可以连接、然后下载 boot_loader.AXF 文件。

    请注意、我在使用另一个 XDS110来调试损坏的 XDS110时遇到了问题。 我发现、使用 XDS100v2或 XDS200等不同类别的探头效果更好。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ki、这是他们的回答

    已使用 Keil MDK5工具和 Keil ULINK2 JTAG 适配器完成此操作。 它无法识别 XDS110的存在。  我已验证 ULINK2上的接头连接器与 XDS110之间的电缆是否匹配。 我必须将两者分开才能做到这一点。 我在 Keil MDK5工具上安装了 TM4C1294NCPDT 软件包、以确保它能够支持该处理器。   此外、还使用 XDS110中的接头连接器将处理器 JTAG TDO 引脚接地、同时根据 XDS110支持自述文件中的"芯片"说明拔下 XDS110并将其重新连接到计算机的 USB 端口。 我验证了 JTAG 接头中的信号实际上已连接到 CPU 引脚97。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我没有其他建议可供参考。 他们可能需要考虑更换调试探针。