HELO E2E 专家、
你好。
关于此主题:
这是否意味着这些处理器支持 PROFINET 主设备/控制器? 
请与您的技术团队确认。 
我只是问、如果我投入时间和精力为这些控制器的主/控制器开发 API、并且最终知道这些处理器不支持、那么这将浪费时间。 
因此、只需从技术团队处获得我的问题的答案、只需一个字"是"或"否"即可。 
提前感谢您的支持。
此致、
CSC
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HELO E2E 专家、
你好。
关于此主题:
这是否意味着这些处理器支持 PROFINET 主设备/控制器? 
请与您的技术团队确认。 
我只是问、如果我投入时间和精力为这些控制器的主/控制器开发 API、并且最终知道这些处理器不支持、那么这将浪费时间。 
因此、只需从技术团队处获得我的问题的答案、只需一个字"是"或"否"即可。 
提前感谢您的支持。
此致、
CSC
您好 CSC、
对迟迟不作出答复表示歉意,
[引用 userid="480323" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1159631/am2434-profinet-support "]这是否意味着这些处理器支持 PROFINET 主设备/控制器?是的、他们可以支持 PROFINET 主站。 但 SDK 目前尚不支持。
需要记住的几个事项是:
1.无需 AR 控制器、 如果<=8、是-则可以使用 Profinet RT 固件。
2.如果需要8个以上的设备,则可以使用 Enet 交换机并在 R5F 中实施 RT 控制器,而无需将 CPM/PPM 卸载到 PRU。
如果要求是 Profinet TSN、我们将同时支持高达128 ARs 的器件和控制器、但 其时间范围是 2023.
如果您仍需要澄清、请告诉我
BR
Nilabh A.