This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:MSPM0G310x 调试

Guru**** 2447430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1184544/mspm0l1306-mspm0g310x-debug

器件型号:MSPM0L1306

尊敬的  

  MSPM0G310x  调试 jlink 的 SWD 调试策略、将 SWDLOCKPOLICY 设置为 AFCCh = 1级;SWD 策略的1级需要密码才能连接到 jlink、但不知道在哪里输入密码? 这是如何连接到 jlink 的?

 任何 建议?  提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    内核调试访问密码是 SWDPW:128位串行线调试(SWD)访问密码。

    谢谢!