请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT Thread 中讨论的其他器件: Energia、 EK-TM4C1294XL
我有一个使用 TM4C1294NCPDT 构建的网关、并执行 Energia 代码、通过 MQTT 从云接收命令、然后将命令传递到下游到另一个 MCU、作为我的物联网解决方案的一部分进行执行。 端到端系统根据需要工作。 我现在想集成下游 MCU 的固件更新。 在我设计的架构中、网关中使用以太网连接到云的 TM4C1294NCPDT 应从云上的已知文件夹(如 Google Drive)下载.bin 固件文件、 并将其传递给下游 MCU、后者将接收相同的内容并更新其固件。 本地路径使用虚拟数据进行设计和测试。 但是、我无法决定从云中下载 bin 文件的算法。 Energia 是否有可使用 FTP/TFTP 或任何其他合适协议下载文件的示例? bin 文件大小约为40KB。
如果您在 TM4C129NCPDT 上使用 Energia 代码从云下载二进制文件、我们将不胜感激。
提前感谢您的帮助。
此致。
Hemant