This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:可用替代产品

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1189001/tm4c1294ncpdt-available-replacements

器件型号:TM4C1294NCPDT

由于此器件的交货周期较长、因此可将此器件的可用替代产品移植到哪里? 可以使用其他封装尺寸/类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcus、

     这取决于您当前在应用的固件中使用的外设。 请参阅此 TM4C 产品选择指南。 https://www.ti.com/lit/spmt285。我倾向于认为其他器件型号由于严格的限制而具有相似的交货周期。   对于不同器件的可用性和交货周期、我们无法在 E2E 论坛上提供有关这些内容的见解。 这些论坛提供技术支持、需要与当地现场代表或通过 TI 的客户支持中心讨论与供应相关的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     来自 TM4C1294NCPDT 的固件是否可以移植到任何 TM4C?引脚分配及其可用功能是否必须匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="497148" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1189001/tm4c1294ncpdt-available-replacements/4480535 #4480535"] 来自 TM4C1294NCPDT 的固件是否可以移植到任何 TM4C 中、或者引脚及其可用功能是否必须匹配?[/quot]

    具体取决于您的移植意思。 如果您正在寻找二进制兼容的移植、这意味着无需任何修改即可从一个器件移植到另一个器件、那么几乎没有匹配的器件可供选择。 如果您愿意进行一些修改或放弃某些功能、则可以选择更多的替换。  

    TM4C1294NCPDT 是一款128引脚 QFP 器件。 您不能将其移植到任何其他封装、因为除非您愿意对引脚多路复用进行一些微小修改、否则引脚多路复用将会有所不同。 即使对于具有相同引脚的器件型号、也需要小心不要使用包含的器件型号、因为该型号的器件型号比 TM4C1294NCPDT 小。 例如、如果您在 TM4C1294NCPDT 上使用以太网功能、则不能使用任何不具有此模块的128引脚器件型号。 TM4C1294NCPDT 具有1MB 闪存。 您不能使用任何器件型号、其上的器件型号小于1MB。 这只是需要考虑的两个示例。