This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS10206:TMS570生产刻录

Guru**** 2542900 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/747848/tms570ls10206-tms570-production-burning

器件型号:TMS570LS10206
主题中讨论的其他器件:TMS570LS1227UNIFLASH

尊敬的团队:

我的客户使用 TMS570、他希望实施批量/批量/生产刻录。

有人可以帮帮我吗?  

BR、

苏珊·杨  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们刚刚在 TMS570LS1227和 FPGA 上启动了一个包含数据 IO 的程序。 你可以用谷歌搜索他们...

    我们还没有实际获得设备、但他们以前已经完成了。

    谢谢、Tony。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Tony。

    您好 Susan、

    有多种方法可以在生产中实现 TMS570 MCU 的编程。 以下是一些示例:

    自动离线编程器:
    -数据 I/O
    - BP 微型系统

    内电路 JTAG 编程器:
    - SMH 技术
    -校验和
    - XJTAG
    - CCS UniFlash + JTAG 仿真器

    此致、
    Sunil