主题中讨论的其他器件:MSP432E401Y、 SysConfig
您好!
我已经从 ResourceExplorer 导入了用于 MSP432E401Y 的 fatsd 和 fatsd ("无 RTOS")、并使用 SD 卡读取器进行了必要的 SPI 连接。
UART 上出现以下输出(用于 fatsd)
"
启动 fatsd 示例
此示例需要 SD 卡上的 FAT 文件系统。
如果 SD 卡未使用文件系统格式化、则会出现错误。
已安装驱动器0
正在创建新文件"fat:0:input.txt"……
错误:无法创建"fat:0:input.txt"。
如果需要其他跳线、请检查 Board.html。
正在中止...
"
下面是关于 FatsDraw 的内容
"
启动 FatSD Raw 示例
此示例需要 SD 卡上的 FAT 文件系统。
如果 SD 卡未使用文件系统格式化、则会出现错误。
已安装驱动器0
正在读取磁盘信息...
从 FatFs 对象获取可用群集计数时出错
"
我使用 PC 已使用 FAT 格式化 SD 卡。
请 建议一些修正