This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1299KCZAD:通过 EPI HB16模式连接 SRAM、最多可支持8个 SRAM?

Guru**** 675280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/676490/tm4c1299kczad-sram-connection-by-epi-hb16-mode-can-support-up-to-8pcs-sram

器件型号:TM4C1299KCZAD

我们希望使用 EPI HB16模式(ADMUX)连接 SRAM (1Mbx16)。 是否可以同时连接8个 SRAM?

据我了解、除 CS (芯片选择)引脚外、所有信号都连接在一起。 请帮助您检查它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chia、

     根据数据表、仅支持4个芯片选择。 下面是数据表的摘录。

    HB8和 HB16模式均可配置。 用户可以连接1、2、

    或4个外部器件连接 EPI 信号、并控制是否提供字节选择信号

    在 HB16模式下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles 有很好的记录-并作了解释。

    然而-如果海报(或其他海报)真的需要"添加的芯片选择"、如果无法将"四个现有的"CSN"信号中的每一个路由到一个"数据多路复用器/选择器芯片"中、这样 可以单独选择" 2个 SRAM 中的1个"。    (这似乎是"合理的"(减去所需 的 EPI "扇出"))

    现在的海报写道:"同时连接8个 SRAM。"   我怀疑这是(任何)问题-作为"一个也只有一个 SRAM"... 是否 (仅限和曾经)访问 -随时都可以访问!  

    我怀疑 EPI (未使用)信号中的一个信号可能用于"切换多路复用器/选择器组" IC (或 IC)。   如果不可用-则"备用"MCU GPIO"可能用于该角色...

    请注意、两家公司/我都没有使用'129、但这种确切的方法是与 FPGA 一起使用的、并且在过去的几年中取得了巨大的成功...