This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:"模块已关闭"显示、无法正常执行写入。

Guru**** 2586885 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1189081/uniflash-module-closed-is-displayed-and-writing-cannot-be-performed-normally

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: TMS320F280039C

您好!  

我正在使用 Uniflash 写入定制板。

它会转换至写入屏幕、但当单击"加载映像"按钮时、将显示"模块已关闭"、并且无法正常执行写入。 是否有任何权变措施?

谢谢、

Evee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供所使用的 UniFlash 版本以及所使用的器件。

    [引用 userid="465179" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1189081/uniflash-module-closed-is-displayed-and-writing-cannot-be-performed-normally ]\n 它会转换到写入屏幕、但单击"加载映像"按钮时、会显示"模块已关闭"、无法正常执行写入。 是否有任何权变措施?[/quot]

    您能否提供此错误的屏幕截图?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、我

    我将使用最新的 Uniflash 和使用 TMS320F280039C 的定制板进行测试。

    谢谢、

    Evee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 请生成 UniFlash 调试日志并将其附加到此主题。 有关更多信息记录、请参阅以下文档:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AIteuKh6UsP.iRiklRLzUg__sdtoutilities__FUz-xrs__LATEST

    在文档底部搜索"缺陷报告和记录"。

    谢谢

    Ki