主题中讨论的其他器件:MSP430FR5987、 SEGGER
我无法获取 XDS100V2来调试我们的定制 PCAssembly。
我们有一个采用 TM4C1294控制器的定制设计 PCAssembly。
电路板设计为14引脚 JTAG 接口连接器设置了封装、与我们产品中 MSP430FR5987 JTAG 接口所使用的封装相同。
引脚1 TDO
PIN2 VCC 工具
引脚3 TDI
PIN4 VCC 目标
引脚5 TMS
PIN6无连接
PIN7 TCK
PIN8测试
引脚9 GND
引脚10无连接
引脚11 nRESET
引脚12无连接
引脚13无连接
引脚14无连接
我们购买了一个 Blackhawk XDS100V2器件编程器、该编程器具有一个20引脚连接器、用于 ARM 编程。 我将一根适配器电缆从20 ARM 引脚排列连接到我们的14引脚接头。 我稍后将发布此电缆的原理图。
[开始:德州仪器 XDS100v2 USB Debug Probe_0]执行以下命令:%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity[结果]---- [打印电路板配置路径名]---------------C:\Users\Lee\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\ccs740\0\BrdDat\testBoard.dat---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------此实用程序已选择100或510类产品。此实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。库构建日期为 "2017年11月6日"。库构建时间为'10:36:36'。库软件包版本为'7.0.100.0'。库组件版本为'35.0.0'。控制器不使用可编程 FPGA。控制器的版本号为'4'(0x00000004)。控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。此实用程序将尝试重置控制器。此实用程序已成功重置控制器。---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。该软件配置为 FTDI FT2232功能。控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。控制器无法控制输出引脚上的时序。控制器无法控制输入引脚上的时序。扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。---- [用于从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]---没有用于对 JTAG TCLK 频率进行编程的硬件。---- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。---- [对 JTAG IR 和 DR 执行标准路径长度测试]-----此路径长度测试使用64个32位字的块。JTAG IR 指令路径长度测试成功。JTAG IR 指令路径长度为4位。JTAG DR 旁路路径长度测试成功。JTAG DR 旁路路径长度为1位。---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----此测试将使用64个32位字的块。该测试将仅应用一次。使用0xFFFFFFFF 进行测试。扫描测试:1、跳过:0、失败:0使用0x00000000执行测试。扫描测试:2、跳过:0、失败:0使用0xFE03E0E2执行测试。扫描测试:3、跳过:0、失败:0使用0x01FC1F1D 进行测试。扫描测试:4、跳过:0、失败:0使用0x5533CCAA 进行测试。扫描测试:5、跳过:0、失败:0使用0xAACC3355进行测试。扫描测试:6、跳过:0、失败:0所有值均已正确扫描。JTAG IR 完整性扫描测试成功。---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----此测试将使用64个32位字的块。该测试将仅应用一次。使用0xFFFFFFFF 进行测试。扫描测试:1、跳过:0、失败:0使用0x00000000执行测试。扫描测试:2、跳过:0、失败:0使用0xFE03E0E2执行测试。扫描测试:3、跳过:0、失败:0使用0x01FC1F1D 进行测试。扫描测试:4、跳过:0、失败:0使用0x5533CCAA 进行测试。扫描测试:5、跳过:0、失败:0使用0xAACC3355进行测试。扫描测试:6、跳过:0、失败:0所有值均已正确扫描。JTAG DR 完整性扫描测试成功。[结束:德州仪器 XDS100v2 USB 调试探针_0]还可以! 让我们在调试中进行编程。然后、我尝试通过按"Debug"对目标进行编程。 我遇到错误。连接到目标时出错。 无法与设备通信。 请检查您的连接。我按了取消在控制台中、出现以下情况: Cortex_M4_0:连接到目标时出错:无法与器件通信。 请检查您的连接。我对下一步做什么感到损失。 它通过了连接测试、但在调试中报告连接到目标时出错。