This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:汽车级或非汽车级

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/717143/tms570ls0714-automotive-rated-or-not

器件型号:TMS570LS0714

大家好、

是否有人可以确认 TMS5700714APGEQQ1是否符合 AEC-Qxx 标准? 提前感谢。

此致、

Saikumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如数据表中所述、器件型号为"TMS5700714APGEQQ1"的 Q1表示器件符合汽车标准。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miroslav、

    我在数据表中没有看到任何地方来确认这一事实。 您能否向我提供更新的数据表,您能否共享可靠性数据? 我认为、应同时执行温度和 ESD 测试、符合 AEC-Q100标准。

    此致、

    Saikumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有 TI Q1器件均通过了 AEC-Q100认证。 ESD 额定值在数据表的第5.2节 ESD 额定值中进行了说明。 TMS5700714APGEQQ1是1级、因为环境工作温度范围 为-40°C 至+125°C ()。

    此致、

    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您还可以查看此页面、其中指出了 Hercules RM 和 TMS570之间的一些差异。 所有 TMS570均符合 AEC-Q100标准。

    此致、
    米罗