This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:原理图上引脚标签9.4b 的含义是什么?#39

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1190855/tms570lc4357-what-s-the-meaning-of-the-pin-label-9-4b-on-a-schematic

器件型号:TMS570LC4357

例如、TMS570 Launch Pad 原理图上的引脚标签

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongbo、

    它指示该端子的连接位置。

    如果您看到任何原理图页面、您可以找到三个方面。

    页码。

    2.列号。

    3.行 号。

    例如、

    9.4b 表示 PageNumber.ColoumnNumberRowNumber

    因此、相应的引脚连接在第9页、第4列和 B 行中。

    另请参见此处以3.5A 和3.5B 表示的其他端。

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。