This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EOL PN 的直接替代产品:PC16552DV/NOPB -UART IC 2、Duart 通道16字节44-PLCC (16.58x16.58)

Guru**** 2571965 points
Other Parts Discussed in Thread: TL16C2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/872591/direct-replacement-for-eol-pn-pc16552dv-nopb--uart-ic-2-duart-channel-16-byte-44-plcc-16-58x16-58

主题中讨论的其他器件:TL16C2552

我需要直接替换 PC16552DV/NOPB (UART IC 2、Duart Channel 16 Byte 44-PLCC (16.58x16.58)、  

产品已列出 EOL、我的设计需要符合先前器件配置的此器件或替代产品

谢谢、

恩里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enrique、

    您是否能够尝试使用我们的 TL16C2552作为替代产品?

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回答。

    我必须对其进行测试以确认其工作正常。 我可以使用一些样片器件进行测试吗?

    此致

    恩里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enrique、

    "我必须对其进行测试、以确认其工作正常。 我可以使用一些样片器件进行测试吗?"

    我想我应该能够适应这种情况(如果不能的话,我们可以弄清楚这样的东西:我把它运给我,然后通过商品信息发送给你)。

    请发送电子邮件至 duynguyen@ti.com、我将了解我们是否能够以"官方"的方式首先做到这一点。

    -Bobby