This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:引脚材料:NiPdAu

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/926543/tm4c1294ncpdt-the-material-of-the-pin-nipdau

器件型号:TM4C1294NCPDT

尊敬的团队

我的客户正在使用 TM4C1294NCPDTT3。   

之前的 PIN 脚为银色、接下来的两批为黑色(外观)脚。

引脚的材料似乎发生了变化:NiPdAu 镍钯金、

是否有人可以提供以下文档:

1. PIN 材料何时更改?

镍钯金(NiPdAu)与之前的材料有何差异?

3.镍钯金是黑色的。  如何标准化和专业地解释其颜色和差异?

BR、

Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    您能否在此处提供相关器件的图像?

    听起来外部导联线是黑色的、这是正确的吗?

    该器件的外部引线框根本不应该改变、我们不会预计它们现在是黑色的。 您所指的内容根本不会影响器件的外部。

    一旦我们有了图像、我们就可以尝试评估这里可能发生的情况。 了解客户是如何收到这些器件的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我 稍后将提供相关器件的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。

    请帮助检查以下问题:

    为什么绘制红色箭头的位置变为红色? 氧化吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我是 受上述问题影响的买家。 我们的资源毫无疑问是从 TI 购买 的。

    我们购买了18+/19+直流产品、数量为10K、但18+的引脚引线看起来很银色,汽泡  

    我们想知道 NiPdAu 何时更换了引脚引线材料? 是否有任何官方文档向我们展示?

    我们通过 TI 提供的产品向客户工厂交付。我们绝不会打开真空封装。

    TI 能否通过官方文档或任何与此 TM4C1294相关的声明向我们解释  ? 甚至关于 NiPdAu 材料文档?

    我们甚至知道这种情况不会影响芯片功能、但我们只想知道这种情况的发生原因或是什么原因使芯片引线看起来像黑色(红色)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user6391572(2004)号决议]我们想知道 NiPdAu 何时更换了 PIN 导联材料? 向我们展示的任何官方文档?

    自该器件投入生产以来、引脚材料并未改变、自 NiPdAu 发布到市场以来、引脚材料已随附 NiPdAu。

    关于初始问题:

    [引用用户="Susan Yang"]3. NiPdAu 为黑色。  如何标准化和专业地解释其颜色和差异?[/引述]

    否、NiPdAu 不是黑色。  这是你一直看到的银色。

    [引用 user6391572(2004)号文件]我们甚至知道这种情况不会影响芯片功能、但我们只想知道这种情况的发生原因或芯片引线看起来是黑色(红色)的原因是什么?

    分享的图片对我们来说并不是很清晰、无法真正提供见解。 如果可以将一个好装置和一个"黑色脚"装置并排放置、以便更好地放大、我们可以清楚地看到差异、那会有什么帮助呢。 这将使我们能够更好地评估它是否可能是氧化或其他物质。

    此外、其中一些边角引脚看起来有点弯曲、是否发生了器件的任何处理? 只是尝试了解我们是否可以就这一观察结果提供任何可能的解释。