This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:在不使用调试硬件的情况下使用观察点

Guru**** 2481955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/926995/tms570lc4357-using-watchpoints-without-debug-hardware

器件型号:TMS570LC4357

大家好、  

我正在尝试使用硬件观察点实现堆栈溢出检测、我在使其正常工作方面遇到了一些问题、  

在阅读相关内容时、我在 ARM 的文档" 目前、您只能使用调试硬件代理在硬件目标上设置观察点。"   

我知道 TMS570剂量支持观察点、但我想知道我们是否可以在没有调试硬件代理的情况下使用它们。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCS 支持观察点。 JTAG 调试器连接到目标(TMS570)后、您可以设置观察点。

    观察点功能是一种特殊类型的断点。  因此在 CCS 中打开断点窗口 (我认为它是 View->breakpoints) 、您可以在全局变量的地址添加断点、并将其类型更改为观察点。 当变量为*写入*(或读取-可配置此值)时,监视点将停止程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    实际上、我问过是否可以在没有任何调试器的情况下使用观察点。 就使用代码、我知道当达到观察点时、它将触发数据中止、  

    我尝试仅使用代码、而不使用任何调试硬件来实现该目的。  

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有调试器、我不知道如何使用观察点。