我获得了具有 TMS570 MCU 的 Hercules 安全 MCU 开发套件。 我正在使用板载调试探针。
非常非常非常慢的编程 我已经设置了删除闪存编程验证的选项、并且只擦除需要/使用的扇区(该逻辑是 CCS 的一部分)。
为什么要花这么长时间?? 它通常也会失败并挂起。 编程时间超过1分钟、并且它不是任何使用该闪存的地方...
这里有什么可以做的呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我获得了具有 TMS570 MCU 的 Hercules 安全 MCU 开发套件。 我正在使用板载调试探针。
非常非常非常慢的编程 我已经设置了删除闪存编程验证的选项、并且只擦除需要/使用的扇区(该逻辑是 CCS 的一部分)。
为什么要花这么长时间?? 它通常也会失败并挂起。 编程时间超过1分钟、并且它不是任何使用该闪存的地方...
这里有什么可以做的呢?
最后一次尝试- 2:06.35。 (超过2分钟! 多么痛苦啊)
处理:
CortexR5:GEL 输出:闪存@地址0x0的存储器映射设置
CortexR5:GEL 输出:由于系统复位、闪存@地址0x0的存储器映射设置
CortexR5:写入 Flash @地址0x00000000的长度0x00000020
CortexR5:擦除闪存组0、扇区0
CortexR5:验证闪存@地址0x00000000的长度0x00000020
CortexR5:写入 Flash @地址0x00000080的长度0x00007ff0
CortexR5:擦除闪存组0、扇区1
CortexR5:擦除闪存组0、扇区2
CortexR5:验证 Flash @地址0x00000080的长度0x00007FF0
CortexR5:写入 Flash @地址0x00008070、长度0x0000065c
CortexR5:验证闪存@长度为0x0000065C 的地址0x00008070
CortexR5:写入 Flash @地址0x00010000、长度0x00007ff0
CortexR5:擦除闪存组0、扇区4
CortexR5:擦除闪存组0、扇区5
CortexR5:验证 Flash @地址0x00010000的长度0x00007FF0
CortexR5:写入长度为0x000075f0的闪存@地址0x00017ff0
CortexR5:擦除闪存组0、扇区6
CortexR5:验证闪存@长度为0x000075F0的地址0x00017FF0
CortexR5:GEL 输出:由于系统复位、闪存@地址0x0的存储器映射设置
之后在 main 准备就绪。
感谢 QJ Wang 提供数据表数据。
但是、您能否为该电路板提供/共享 CCSv10的调试配置、这对您来说是很好的吗?
因为我的设置显然有问题、我无法与目标和/或调试探针或两者进行正确的通信。
以下是"Verify (验证)"调试探针连接输出的输出、该输出来自 CCS General / Connection -> TI XDS100v2 USB Debug Probe。
[开始]
执行以下命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity
[结果]
---- [打印电路板配置路径名]---------------
/home/esembdev/.ti/ccs1010/0/0/BrdDat/testBoard.dat
---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------
此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'libjioserdesusb.so'。
库构建日期为"2020年7月"。
库构建时间为'20:44:54'。
库软件包版本为'9.2.0.00002'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'4'(0x00000004)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。
---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------
扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 FTDI FT2232功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。
---- [用于从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]---
没有用于对 JTAG TCLK 频率进行编程的硬件。
---- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----
没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。
---- [对 JTAG IR 和 DR 执行标准路径长度测试]-----
此路径长度测试使用64个32位字的块。
JTAG IR 指令路径长度测试成功。
JTAG IR 指令路径长度为6位。
JTAG DR 旁路路径长度测试成功。
JTAG DR 旁路路径长度为1位。
---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----
此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。
使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。
JTAG IR 完整性扫描测试成功。
---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----
此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。
使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。
JTAG DR 完整性扫描测试成功。
[结束]
广告
您好!
这是我用于 TMS570LC43x HDK 的目标配置文件:
e2e.ti.com/.../5287.TMS570LC4357_5F00_HDK_5F00_XDS100V2.ccxml