This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357 spi3 CAN#39;t 与 LTC6813通信、SOMI 线无任何内容

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/922993/tms570lc4357-tms570lc4357-spi3-can-t-communicate-with-ltc6813-somi-line-nothing

器件型号:TMS570LC4357

大家好、我看到了有关使用 TI 芯片 SPI 与模拟器件 LTC6811和 LTC6813进行通信的2条链路、都遇到了 SOMI 无响应的问题、现在我使用 TMS570LC4357 SPI3与 LTC6813进行通信、同样也遇到了相同的问题、是否有任何机构解决了该问题? 谢谢!

e2e.ti.com/.../2165932

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐您好、

    SPI SOMI 没有硬件问题。 我没有在 TMS570和 LTC68x 之间进行 SPI 通信测试、但我在 TMS570 SPI 和其他 SPI 从器件之间进行了一些测试、我也进行了环回测试、没有发现任何问题。  

    您对 SPI3有何具体问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、QJwang

      感谢您的快速响应! 全环路测试(数字和模拟)没有问题!  

    今天我终于解决了这个问题! 由于一些时钟延迟 和 CS 时序相关! 现在可以接收正确的数据  

    来自 SOMI 线的数据...非常感谢! 我将关闭线程!