This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:HET IDE 不再工作?

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/882485/tms570lc4357-het-ide-no-longer-working

器件型号:TMS570LC4357

您好!
我必须在另一台计算机(Win10)上重新安装 HET IDE、它不再工作。
不能进行仿真、 不显示寄存器。   
我可以编辑/插入 HET 代码。 它看起来是编译的、但它不会启动仿真。  
当我转到项目-项目属性-时钟并按 OK (曾经为时钟和预分频器设置的值)程序时、"HET.exe 不再工作"程序消失
这是已知问题吗? 是否有任何工作要解决?

器件是 TMS570LS4357ZWT

有时它会说:"找不到项目文件启动。" 启动后。  

我记得它在另一台计算机上工作。

感谢你的任何帮助
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的 PC 上安装了此软件、它工作正常。 它确实会出现与 Synapticad 许可证相关的错误、但仿真确实起作用。 我将在另一台 PC 上安装此插件、并告诉您此插件是否确实存在许可问题。

    此致、Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    卸载 HET IDE 和 SynaptiCAD 后、重新启动 PC 并重新安装它、现在仍然可以正常工作  
    谢谢