主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好!
我想更改 TM4C1294NCPDT 上 Etherent 接口的 MAC 地址。
遗憾的是、不能通过直接使用另一个 MAC 地址初始化以太网接口来更改它、该地址不是用户寄存器0和1中的 MAC 地址。
如果您使用用户寄存器0和1中的值初始化以太网接口、则该接口将工作、否则它将不工作。
但无论是在源代码中还是在 Uniflash 中、我都无法更改用户寄存器中的这些值。
TI 是否为微控制器分配了不可更改的固定 MAC 地址?
用户寄存器0和1只能被写入一次。
为什么用户寄存器0和1与以太网接口直接相关、以便接口仅将这些值用作 MAC 地址、而不是其他值?
此致
Ali