Other Parts Discussed in Thread: AM2431
大家好、
查看数据表、AM2431似乎是不支持 EtherCAT 硬件加速器的型号名称。
如何使用此模型编号实现 EtherCAT 功能?
此外、什么是 EtherCAT 硬件加速器?
谢谢、
柳托
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、请查看器件数据表中的器件命名规则(10.1.2器件命名规则、检查字段参数 F)以了解所有支持的特性。
此致、Shiv
你好、Ryuto、
此外、您还可以参阅 https://www.ti.com/lit/sprach6的第2.2章 、了解支持的 EtherCAT 功能的完整列表。
此致、
Erik
你好、Ryuto、
EtherCAT 仅受 ICSS-PRU 支持、其器件型号 E 或 F 位于完整器件型号的 f 位置。 MCU+ SDK 中的 EtherCAT 堆栈将在 F 器件型号上运行。 对于 E 器件型号、EtherCAT Group (ETG)成员可免费使用 EtherCAT 从站协议栈、并可在其网站(ethercat.org)上找到该协议栈。
此致、
Erik
你(们)好
SDK 中的 EtherCAT 子器件有两个示例:
此致
Dhaval
您好 Dhaval、
很抱歉我花了这么长时间才回答。
非常感谢您的回复。
很抱歉给您提出很多问题。
・EtherCAT 子器件演示
・预集成堆栈的评估示例。
→EtherCAT 子器件演示是否仅适用于 F 器件型号? 如果正确、是否有机制阻止预集成堆栈使用除 F 器件型号之外的任何器件?
・这是评估版本。 对于无限制版本、还需要 Beckhoff 堆栈源
→这是否意味着、如果您有 Beckhoff 堆栈、您可以无限期地使用它?
・在网络上、有一些型号名称、例如 XAM2431ASFGGAALV 和 XAM2431ASFGGAALX。 是否正确理解此类型名称可与预集成堆栈一起使用? 此外、我认为目前不是大规模生产的产品、但了解大规模生产的产品将在未来发布是正确的吗?
・我想再次确认、但 EtherCAT 硬件加速器= PRU_ICSSG 是否正确?
你(们)好
[引用 userid="547897" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1187510/am2431-about-am2431-ethercat-hw-accelerator/4495437 #4495437"]→EtherCAT 子设备演示是否仅适用于 F 器件型号? 如果正确、是否存在阻止预集成堆栈使用 F 器件型号以外的任何器件的机制?[/报价]EtherCAT 子器件演示 仅适用于 F 器件。
EtherCAT 子设备 Beckhoff SSC 演示 将用于 E 和 F 部件。
[引用 userid="547897" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1187510/am2431-about-am2431-ethercat-hw-accelerator/4495437 #4495437"]→这是否意味着如果您有 Beckhoff 堆栈、您可以无限期使用它?是的。
有关 更多详细信息、还可以参阅 Sitara 处理器支持的工业通信协议中的第2.2节。
此致
Dhaval