您好、TI 工程师。
连接到 IC 的晶体振荡器需要多少 MHz?
有很多信息、我不知道需要多少 MHz。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 工程师。
连接到 IC 的晶体振荡器需要多少 MHz?
有很多信息、我不知道需要多少 MHz。
尊敬的 Hiroyuki-San:
TM4C129 MCU 上有一个片上 PLL。 PLL 可以将输入参考时钟相乘、以产生最高120MHz 的最终系统时钟。 用户可以根据您的应用要求配置系统时钟。 PLL 的输入参考时钟限制在5至25MHz 之间。 请参阅以下数据表。
由于您对 USB 操作感兴趣、因此 USB 数据表中有与时钟相关的注释。 如果您以120MHz 的频率运行器件系统时钟、则可以。
注意:当 USB 模块运行时、MOSC 必须是时钟源、可以是或
而不使用 PLL 时、系统时钟必须至少为30MHz。
大家好、感谢您的回复!
我了解晶体振荡器的频率。
听了您的故事后、我想知道我的用例是否需要30 MHz 晶体?
即使有必要、也可能无法更改振荡器、因此请告诉我是否有办法不更改振荡器。
(用例)
我希望将 TM4C129ENCZAD 用作串行转换器。
(通过从 UART 转换为 USB 或从 USB 转换为 UART、在其他 IC 和 PC 之间传输数据。)
-------------------------- ----------------
顺便说一下、MOSC 意味着它连接到 OSC0引脚和 OSC1引脚。
大家好、我在设计时正在连接一个16MHz 的频率。
但是、我没有在数据表中使用过 TI 测试的晶体单元。
你有什么问题吗?
我已连接晶体旁边的10pF 电容器 C1和 C2。
(我正在使用的晶体的数据表)
www.jauch.com/.../jxs21wa-20161222.pdf
名称是 Q 16、0-JXS21-8-10/10-W
您好!
[引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1193654/tm4c129enczad-what-is-the-desired-frequency-of-the-connected-crystal-unit/4500693 #4500693)]听到您的故事后、我想知道我的用例是否需要30MHz 晶体?您不需要30Mhz 晶振。 我所展示 的是系统时钟必须高于30Mhz、而不是晶体。 系统时钟由采用 MOSC (介于5至25MHz 之间)作为输入的内部 PLL 生成。
大家好、我在设计时正在连接一个16MHz 的频率。
但是、我没有在数据表中使用过 TI 测试的晶体单元。
你有什么问题吗?
[/报价]我在使用16MHz MOSC 时没有发现问题。
您好!
[引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1193654/tm4c129enczad-what-is-the-desired-frequency-of-the-connected-crystal-unit/4502520 #4502520"]因此、即使您不使用数据表中列出的推荐振荡器进行测试、也不会出现任何问题?在数据表中、它列出 了已经被仿真并确认在针对主振荡器输入特性显示的技术规格内运行的晶振的器件型号。 其他晶振参数几乎相同的晶振也可以正常工作。