This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:F021 2级闪存模块控制器(L2FMC)问题

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/935511/ccs-tms570lc4357-f021-level-2-flash-module-controller-l2fmc-questions

器件型号:TMS570LC4357

工具/软件:Code Composer Studio

在《技术参考手册》中、它将"分支到非闪存区域以执行此序列。 确保没有任何总线主控的请求到达正在诊断的端口(A 或 B)。" 如何确保总线主控不再有请求?  

2.在《技术参考手册》中、在 FDIAGCTRL 寄存器中将 DIAGMODE 设置为5h、将 DIAG_EN_KEY 设置为5h。 当我在测试端口 B 时尝试写入闪存中的 FDIAGCTRL 寄存器时、它会成功写入 FDIAGCTRL。 但是、当在闪存中执行时、我在测试端口 B 缓冲器时获得预期结果、但不会在端口 A 缓冲器时获得预期结果。 当我分支到非闪存区域并尝试写入 FDIAGCTRL 时、我无法写入 FDIAGCTRL 寄存器。 您有什么想法、为什么?   

问题1:为什么当我在闪存中时、我能够成功测试端口 B 缓冲器、而不是端口 A 缓冲器。

问题2:在非闪存中、为什么我无法写入任何寄存器?  我在这里错过了什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    L2FMC 有两个端口:端口 A 和端口 B。CPU 通过闪存控制器端口 A 访问闪存存储器。其他主控器(DMA、HTU 等)使用闪存控制器端口 B 访问闪存存储器。