请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RM46L850 主题中讨论的其他器件:RM48L952
各位专家、您好!
我想知道是否可以使用 USB 收发器将 USB CDC 类演示应用用于 RM48L952 HDK 至 RM46控制器。
期待您的帮助
谢谢、
维什瓦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Vishwas,
请参阅以下链接中的信息:
https://processors.wiki.ti.com/index.php/HALCoGen_USB_Device_-_driver_%26_CDC_Class
QJ Wang、
谢谢、我已经介绍过它。
目前,我们有用于开发目的的 RM46x Launchpad,它将在 PCB 组件中被 RM48L952控制器 IC 取代。
目的是使用 USB 模块在 PC 和 Hercules 控制器之间进行通信。
在 CDC 类示例中、我们提到了 RM48L952 HDK 电路板、 我想知道是否有任何 IC 可与 RM48L952控制器 IC 连接、或者 RM48L952 IC 是否有任何其他硬件要求来实现 USB CDC 类。
期待您的帮助、
此致、
维什瓦