This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L850:使用 RM46x Launchpad 的 USB CDC

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L952
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/931023/rm46l850-usb-cdc-using-rm46x-launchpad

器件型号:RM46L850
主题中讨论的其他器件:RM48L952

各位专家、您好!

我想知道是否可以使用 USB 收发器将 USB CDC 类演示应用用于 RM48L952 HDK 至 RM46控制器。

期待您的帮助

谢谢、

维什瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishwas,

    请参阅以下链接中的信息:

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/HALCoGen_USB_Device_-_driver_%26_CDC_Class

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ Wang、

    谢谢、我已经介绍过它。

    目前,我们有用于开发目的的 RM46x Launchpad,它将在 PCB 组件中被 RM48L952控制器 IC 取代。

    目的是使用 USB 模块在 PC 和 Hercules 控制器之间进行通信。

    在 CDC 类示例中、我们提到了 RM48L952 HDK 电路板、 我想知道是否有任何 IC 可与 RM48L952控制器 IC 连接、或者 RM48L952 IC 是否有任何其他硬件要求来实现 USB CDC 类。

    期待您的帮助、

    此致、

    维什瓦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RM48 HDK 支持 USB 主机和 USB 器件。 用于主机和从机的 USB 连接器应该组装在 RM48x HDK 上。 您无需其他硬件即可实现 USB CDC 类。