This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:SEGGER J 跟踪连接器和跟踪

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/934594/tms570ls3137-segger-j-trace-connector-and-tracing

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:SEGGER

您好!

我想知道是否可以使用 SEGGER j TRACE 专业工具跟踪 TMS570ls3137? 在下面的照片中、只有4个跟踪数据、但在芯片上有35个跟踪数据引脚。 我能否根据此引脚设计而不出现任何问题?

最好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、使用4个 ETM 数据引脚进行跟踪没有问题。