您好!
这只是为了更好地了解 RTP 和 ETM 等跟踪接口。 希望了解这些模块之间的差异。 是否可以将 RTP 和 ETM 用于堆栈跟踪?
如何配置这些模块。 请您向我指出相关材料。
谢谢你。
Kalyan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
这只是为了更好地了解 RTP 和 ETM 等跟踪接口。 希望了解这些模块之间的差异。 是否可以将 RTP 和 ETM 用于堆栈跟踪?
如何配置这些模块。 请您向我指出相关材料。
谢谢你。
Kalyan
您好 Kalyan、
RTP 可以跟踪对内部 RAM 的所有数据写入或读取访问。 以 iSystems 提供的以下文档为例。
www.isystem.com/.../IC30323_D1_13.pdf
www.isystem.com/.../IC30324_11.pdf
ETM 提供程序执行的指令和数据跟踪。 TI CCS 支持使用外部跟踪工具在 TMS570器件上进行 ETM 跟踪:
TI HDK 有一个包含 JTAG 信号和 ETM 信号的60引脚 MIPI 连接器。 将 xds560v2 pro 连接到 HDK 后,可以使用 CCS->tool 下的跟踪功能。 有关 ETM、请参阅 ARM TRM: https://developer.arm.com/documentation/ddi0469/b/introduction/features