This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:堆栈使用视图

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/929961/tm4c123gh6pm-stack-usage-view

器件型号:TM4C123GH6PM

大家好,我对堆栈使用视图有疑问,我为 satck 设置了512,但在堆栈使用视图中,我看到272字节为100%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您使用哪种工具来分析堆栈使用情况?  我认为512是为链接器命令文件中的堆栈分配的数量、但实际使用量仅为272。 正确理解。 如果您可以保证在应用程序的所有用途中堆栈永远不会超过272、那么您可以将堆栈分配从512减少到一些较小的值、但有一些裕量。 我只保留512、因为它不是很大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IM 使用 CCS 9.3.0在 View>>堆栈使用情况中,我感到困惑,因为100%指示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我自己尝试使用 hello 示例项目。 我尝试两个实验、其中一个案例分配给512、另一个案例分配给256字节的堆栈空间。 这两种情况都显示了相同的堆栈使用图、其中120是最大堆栈使用情况。 100%表示_c_int00_noargs 函数它正在使用120字节的栈、它是程序已使用的最大值的100%。 如果您单击堆栈图的其他函数、它将显示以272作为分母的百分比。 在我的示例中、如果我单击 UARTgets 函数、它将显示46%的堆栈使用量、计算方法为(56/120 = 46%)。

    我不明白为什么你拒绝了答案。 如果您不满意、我会将您的帖子转交给支持该工具的 CCS 团队。