This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS20206:TMS570LS206ASPGEQ1R 的 TMS570LS20137DPGEQQ1是否替代 S5LS206ASPGEQ1R?

Guru**** 2579475 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1198181/tms570ls20206-is-tms5703137dpgeqq1-replacement-for-s5ls20206aspgeqq1r

器件型号:TMS570LS20206
主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137

你好,香榭丽舍

客户使用  S5LS20206ASPGEQ1R、即 NRND。

他建议改用  TMS5703137DPGEQQ1。

请帮助我们:

  • 此引脚-引脚和软件(binariy)是否兼容?
  • 硬件和软件的任何迁移步骤,请说明?
  • NRND 并不意味着停产; 是否有计划 在未来几年停止使用其 MCU?

BR 方向

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BR Dirk、

    [引用 userid="11369" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1198181/tms570ls20206-is-tms5703137dpgeqq1-replacement-for-s5ls20206aspgeqq1r "]此引脚与软件(binariy)是否兼容?

    它们不是引脚对引脚和软件兼容的。

    有关更多详细信息、请参阅以下主题

    (+) TMS570LS3137:是否可以直接刻录 TMS570LS20216的原始程序? -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    [引用 userid="113610" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1198181/tms570ls20206-is-tms5703137dpgeqq1-replacement-for-s5ls20206aspgeqq1r 上的所有硬件和软件迁移步骤至,提及?

    如果客户希望迁移到 TMS570LS3137、因为它们不兼容、那么最好重新设计。

    [引用 userid="113610" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1198181/tms570ls20206-is-tms5703137dpgeqq1-replacement-for-s5ls20206aspgeqq1r ]NRND 并不意味着淘汰; 是否有计划在 未来几年停止使用 MCU?

    这些器件肯定会在几年内停产。 我不知道确切的时间表、如果您愿意、我可以与我的内部团队进行一次核实。

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jagadish!

    我认为现在客户不能选择重新设计。

    是的、 最好给客户一个 Aprox。 葬礼日期!

    BR 方向  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DJ、

    我将向您发送一份朋友请求、请接受该请求并发送一封包含详细信息的私人邮件

    客户名称、邮件 ID 以及使用的客户单位数量。

    我将向营销团队转发这些详细信息、并将检查我们为  S5LS206ASPGEQ1R 提供支持的时间以及我们生产 S5LS206ASPGEQ1R 器件的时间。

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。