This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:SDK 中缺少文件

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1227069/tmdscncd263-missing-files-in-the-sdk

器件型号:TMDSCNCD263
主题中讨论的其他器件:AM2634

团队、您好!

代表我的客户发布:

但 SDK 中缺少文件
${SDK_INSTALL_PATH}/source/industrial_comms/profinet_device/icss_fwhal/firmware/icss_emac_mmap.h 和${SDK_INSTALL_PATH}/source/industrial_comms/ethernetip_adapter/icss_fwhal/firmware/icss_emac_mmap.h。
是否可以使用该板与汽车以太网(仅限2个差分引脚)而不是 RJ45端口进行通信?
该板是否支持汽车以太网或仅支持 RJ45端口?
如果电路板支持汽车以太网、请向我提供两个差分引脚位置
此致、

Renan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    我正在研究这个问题。 让我在星期五回来讨论这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    我们没有适用于 am263x SDK 的 ICSS EMAC。  您能详细介绍一下您的用例吗? 汽车以太网还使用什么接口?(MII/RGMII/RMI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilabh:

    好的一天、请查看我的客户的回复:

    在我的用例中、我需要使用电路板的两个不同物理端口在电路板和两个不同器件之间建立连接。 此外、我需要为每个端口分配一个唯一的静态 IP。 但是、我很难使用 cpsw 实现这一点、因为我无法在没有镜像的情况下同时启用两个物理端口。  

    因此,我不确定是否可以使用两个 IP 地址分别启用两个物理端口。

    汽车以太网使用 RGMII。  

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Renan。

    请按照以下步骤在两个端口上分配静态 IP 地址: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1222677/am2434-cpsw-dual-mac-mode

    是的、支持 RGMII。 上述内容应该可以解决您的问题。 如果您需要任何其他帮助、请告诉我。