请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDS570LS31HDK 浏览 sl_api.h 中 SL_SelfTest_FEE 参考资料、可用测试列表中包括一个名为 FEE_ECC_ADDR_TAG_REG_MODE 的测试。 在函数调用单步执行过程中、测试名称通过了 _selftest_FEECC_min 和 _selftest_FEEECC_MAX 的检查、这表明至少已对此测试函数进行数字编程。 但是、在接下来的 switch 语句中不存在该类型的情况。 这个函数应该是这样吗?