This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:数据表中缺少 EMIF 详细信息

Guru**** 2548020 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1227269/am2732-emif-details-missing-from-the-datasheet

器件型号:AM2732

大家好、

我们是否在某处记录了 AM2732的 EMIF 的详细信息? 仅在数据表第一页中找到简单提及。

THX:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AM273x 使用 QuadSPI (QSPI) IP 来实施外部存储器接口(EMIF)。 QSPI 外设在器件 TRM (https://www.ti.com/lit/pdf/spruiu0)外设-存储器接口(第10.3.1/3274节)中进行了描述。   由于我们以前的一些器件具有带名称的专用外部存储器接口(EMIF) IP、EMIF 术语可能会引起此处的混淆。 AM273x 不是这种情况、而是具有 QSPI 外设、可用于 使用外部闪存器件。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zackary! 尤其是澄清了数据表和 TRM 之间的措辞!

    MCV