This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:电源问题

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1226874/mspm0g3107-power-problem

器件型号:MSPM0G3107

尊敬的

    背景:电源策略为 STANDBY0、TIMA0配置为 PWM 模式、DL 事件发布到事件通道1、ADC 订阅此通道作为采样触发源、运行几秒后停止 Tima0 (DL)和 ADC (DL)、关闭(disablePower)、强制 PWM 输出关闭、 称为 WFI 睡眠。

     此时电流为1.3mA、这是意料之外的、功耗显然太大。 基于以上背景、TIMA0发布事件已取消(不调用 DL 启用事件或不调用 DL 连接事件通道)、待机0模式下休眠期间的电流为0.1ma、这是预期值。

    问:Tima0释放事件为什么会导致睡眠功耗增加? 这是不应预料到的。 芯片信息:23AJ41WG4 XMOG Reva.

     谢谢 advace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    如何禁用 TIMA0?  如果出于某种原因 TIMA0中断/事件或任何 ADC 中断/事件仍被 错误触发、我可以看到器件正在退出低功耗模式。  

    一些其他可能有用的背景信息、TIMA0的配置情况以及您是否正在处理一个示例项目?  

    此致、
    Brandon Fisher