您好!
SDK 版本: mcu_plus_sdk_am243x_08_05_00_24
电路板:AM243x-LP、E3
我想 修改 lwip cpsw 示例、以使用 R5_0_0内核上的两个静态 IP。 一个 IP1通过 RGMII1、另一个 IP2通过 RGMII2接口。
在 lwipcfg.h 文件中取消注释后、已经有一个静态 IP
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
SDK 版本: mcu_plus_sdk_am243x_08_05_00_24
电路板:AM243x-LP、E3
我想 修改 lwip cpsw 示例、以使用 R5_0_0内核上的两个静态 IP。 一个 IP1通过 RGMII1、另一个 IP2通过 RGMII2接口。
在 lwipcfg.h 文件中取消注释后、已经有一个静态 IP
您好、 Tomasz Krupski
感谢您的关注。 我已为此创建了一个内部请求。
https://jira.itg.ti.com/browse/MCUSDK-10478
遵循以下解决方法:
在文件中: mcu_plus_sdk_am243x_08_05_00_24\examples\networking\lwip\enet_lwip_cpsw\test.c
1.使用随附的 test.c 替换现有的 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/test.c
2.重新编译示例,您应该能够看到分配给这两个接口的 IP 地址。
=========================== 
启用时钟! 
EnetAppUtils_reuceCoreMacAllocation:将 CoreID:1的 Mac 地址分配从4减少为2 
MDIO_OPEN:282 
EnetPhy_bindDriver:1718 
EnetPhy_bindDriver:1718 
PHY 0处于活动状态 
PHY 3处于活动状态 
主机 MAC 地址-0:ac:1f:0f:84:0c:33. 
主机 MAC 地址-1:70:ff:76:1e:63:ee 
[LWIPIF_LWIP] NETIF 初始化成功 
[LWIPIF_LWIP] NETIF 初始化成功 
[LWIPIF_LWIP] Enet 已成功启动 
STATUS_CALLB=UP、本地接口 IP 为192.168.1.1 
STATUS_CALLB=UP、本地接口 IP 为192.168.1.2 
UDP 服务器侦听端口5001 
Cpsw_handleLinkUp:1407 
请告诉我这是否有帮助。
Br
Nilabh A.