This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:外部 RAM 接口选项

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243, TMDS243EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1222994/am2431-external-ram-interfacing-options

器件型号:AM2431
主题中讨论的其他器件:LP-AM243TMDS243EVM

您好!

从 Launch pad AM243可以发现、AM243控制器没有提供外部 RAM。

将外部 RAM 与 AM243控制器连接的可能选项有哪些?

我们可以使用 DDR4、LPDDR4、SDRAM 或 SRAM 吗?

 提前感谢、

Melbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melbin:

    Unknown 说:
    将外部 RAM 与 AM243控制器连接有哪些可能的选项?

    您可以使用 GPMC 接口连接外部 SRAM。

    您能否告诉我、由于 AM243-EVM 上有 DDR、您是否可以在此处使用 AM243-EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melbin:

    提供  支持 DDR4外部存储器选项的 www.ti.com/.../TMDS243EVM 链接。

    除 Nilabh 的上述评论外、

    AM243x_ALX 器件封装 不会 引脚支持 DDR4/LPDDR4或 GPMC 外部存储器。 这是 LP-AM243上使用的封装。

    AM243x_ALV 器件封装 这么做 为 DDR4/LPDDR4和 GPMC 外部存储器提供引脚支持。 这是用于 TMDS243EVM 的封装。

    请注意、GPMC 可以支持伪 RAM 和闪存 IC、但不支持 DDRx/SRAM/SDRAM 存储 IC。 更多详细信息、请参阅 TRM 的"GPMC"一章。

    此致、

    Zackary Fleenor