This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-570LC43:Code Composer Studio 示例

Guru**** 1149700 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-570LC43, HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1218221/launchxl2-570lc43-code-composer-studio-examples

器件型号:LAUNCHXL2-570LC43
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

早上好!

我正在经历我的部门购买的一堆 TI LaunchPad 板。 我以前从未使用过"Hercules" MCU、我想知道从哪里开始。 到目前为止、我使用的其他板相对简单。 我通常能够在 Code Composer Studio 中通过 Getting Started > Project Wizard 来查找 Launchpad 的示例。 但是、我找不到 LAUNCHXL2-570LC43的任何示例项目。 CCS 12.3.0是否支持此电路板? 如果相关的话、我进行了 CCS 12.3.0的"完全"安装、而不是"自定义"安装。

谢谢!

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    请查看演示示示示例和 TMS570LC43x 的工具。

    https://www.ti.com/product/TMS570LC4357#software-development

    HALCoGen 允许用户为 Hercules 微控制器生成硬件抽象层器件驱动程序。 利用 HALCoGen 提供的图形用户界面、用户可以配置外设、中断、时钟和 Hercules 微控制器的其他参数。 Hercules 器件配置完毕后、用户可生成外设初始化和驱动程序代码、并将其导入 CCS、IAR Workbench 或 Keil uVision 中。

    https://www.ti.com/tool/HALCOGEN

    HALCoGen 在"Help"菜单下有一些示例: