This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:内存

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1218113/am2434-memory

器件型号:AM2434

 RTU 内核在 DDR 中写入、r5f0_0内核正在进行一些移位操作。 但是、当我从 r5f0_1内核查看它时(我能够看到由 RTU 写入的相同数据)、我甚至在使用 r5f0_1访问数据时尝试了使用 volatile 关键字

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    由于 DDR 可能设置为缓存模式、因此对 DDR 的 RTU 更改可能尚未写回 DDR。 您可以从 RTU 使 DDR aera 无效或将 DDR 设置为非缓存模式。

    此致、

    Ming