This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:CPSW 千兆位以太网吞吐量基准测试

Guru**** 2752825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1215986/am2431-cpsw-gb-ethernet-throughput-benchmark

器件型号:AM2431

您好!

我们收到了客户的一些问题和请求。

- 您是否有使用 Cortex-R5F 的 CPSW 千兆位以太网吞吐量的基准测试结果?  您能与他们分享结果数据吗?

谢谢。此致、

秀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您能否告诉我您需要的是第2层性能数据还是 TCP/IP 和 UDP 性能数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    感谢您的答复。 我们需要 TCP 和 UDP 性能数据。

    谢谢。此致、
    秀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideaki:

    请在 SDK 8.4版本中找到以下数字。 这些数字不是优化值。 我们计划于5月中旬推出8.6 SDK 版本中的新数据