请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 您好!
我们有 EMS 模块生成的错误。 即使在多次下电上电后、SSR2寄存器始终显示为0x8。 我也尝试通过向 EKR 寄存器写入0x5来复位错误。 这似乎也不能清除错误。
所有状态寄存器(1、2、3、4)看起来都为0。
Question:
1) 1)什么原因可能导致此错误?
2)如何确定此错误的来源? 是否有寄存器可以帮助诊断问题?
谢谢
Malcolm