主题中讨论的其他器件: MSP-EXP432E401Y、 SysConfig
您好!
在配备 MSP432E411Y 的定制电路板上、以下示例代码已针对 MSP432E411Y 进行了更改并确认了操作。
C:\ti\simplelink_msp432e4_SDK_4_20_00_12\examples\rtos\MSP_EXP432E401Y\ns\tcpecho/tirtos\ccs
打开 tcpecho.syscfg、默认为 DHCP 设置、如上所示。 因此、我仅更改了 MAC 地址设置、通过网络交换机将运行 openDHCP 服务器的 PC 连接到定制板、然后运行程序。 因此、控制台输出如下所示、应该由 DHCP 自动获取的 IP 地址没有输出、并且在一段时间后出现故障。
此外、由于我们希望使用定制电路板上的静态 IP 地址执行以太网通信、因此我们在 tcpecho.syscfg 中设置静态 IP 地址。 当我运行程序时,我得到了以下控制台输出:我确认 tcpHandler 函数的 NDK_accept ()继续等待外部的连接请求。 因此,我发出了一个连接请求从 PC 到静态 IP 地址的端口1000,但我不能得到接受(),连接请求未被接受。
您能给我一些解决问题的建议吗?
谢谢。
Eevee