This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:RTOS;XGCONF.

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1211813/tm4c1294ncpdt-rtos-colors-in-xgconf

器件型号:TM4C1294NCPDT

我通常以深色主题运行 CCS、在眼睛上更容易。 当我使用 XGCONF 打开 RTOS cfg 文件时、所有内容都不可见。  

一切正常,但看不到任何东西。 我已尝试恢复到系统颜色、但没有效果。  

是否有方法通过 窗口首选项颜色和字体来改变编辑器的颜色方案,仅为 XGCONF ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个已知问题。 遗憾的是、XGCONF 在支持方面已被弃用、因此我们不太可能解决该问题。

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能问为什么吗? 认为这是一个不错的工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XGCONF 是一个用于查看/编辑 TI-RTOS *。cfg 文件的工具。 除了 TI-RTOS7外、TI-RTOS 在支持方面已弃用。 TI-RTOS7不依赖于*。cfg 文件、因此该环境不需要 XGCONF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ti-rtos7能否与 Tiva 系列搭配使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 TI-RTOS 7主要与 SimpleLink 器件搭配使用。