This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:我们是否有基于 SPI 从模式的 LP-am243?

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1208573/am2434-do-we-have-spi-slave-example-based-lp-am243

器件型号:AM2434
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigLP-AM243

您好、专家!

我们是否有基于 SPI 从模式的 LP-am243? 连接到 SPI 从站示例。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、绍兴市

    遗憾的是、我们目前在适用于 AM243x 的 MCU+ SDK 中没有 McSPI 示例。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    客户要求我们  在此处提供 McSPI 从模式示例?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、绍兴市

    我已针对此请求提交 JIRA 票证: [MCUREQ-2479] AM243x:MCU+ SDK 需要添加 McSPI 从站示例-德州仪器(TI) JIRA (TI.com)。

    此致、

    Ming