This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C129EXL:页1097和1098的示例代码

Guru**** 689970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1210164/ek-tm4c129exl-example-code-for-pages-1097-and-1098

器件型号:EK-TM4C129EXL

大家好、

你好。

我们是否有一个示例可以演示  第1097页和第1098页上的说明 。 客户 试图用一个伺服电机驱动连接到 TM4C129EXL BoosterPack 1的 BoosterPack MK-II。  PWM 信号来自 PM3 、但该引脚为 CCP 引脚。 他们已激活替代功能、并按照数据表第1097页和1098页的说明操作、但电机不工作。  

我们是否有示例可提供? 我找到 该主题 、但我想知道我们是否有其他示例。

提前感谢您。

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

     是的、可为 PWM 功能性配置通用定时器。 在 下面的文件夹中、TivaWare 库中有一个 PWM 示例。  

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\peripherals\timer\pwm.c