请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0L1306 大家好!
我们目前正在使用 MSPM0L1306SRHBR。
当前未在 UART Tx 上发现问题。
我们的 UART 程序在接收端具有较高的误码率。UART0和 UART1均经过测试。 波特率为9600bps。
SDK 中的例程也存在这个问题。
应用 UART Rx 时、我应该注意什么?
此致、非常感谢您提前作出答复
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我们目前正在使用 MSPM0L1306SRHBR。
当前未在 UART Tx 上发现问题。
我们的 UART 程序在接收端具有较高的误码率。UART0和 UART1均经过测试。 波特率为9600bps。
此致、非常感谢您提前作出答复