This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732-Q1:如何在以太网上更改为 MII 支持?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2732-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1208092/am2732-q1-how-to-change-to-mii-support-on-ethernet

器件型号:AM2732-Q1

大家好、

客户设计的定制电路板采用 AM2732-Q1与 PHY TJA1101之间的 MII 连接

SDK 为 MCU_PLUS_SDK_am273x_08_04_00_17。  从演示"enet_cpsw_udpserver_am273x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang"打开 syscfg、我们只能在 PINMUX 选项中看到 RGMII 和 RMII。

这是 PINMUX 设置限制还是软件驱动程序不支持 MII?  您能告诉我、该驱动程序是否支持 MII 吗? 如果不能、如何在 AM2732-Q1上启用 MII?

 如果需要检查 MII 硬件连接、请向我发送电子邮件。 谢谢。

此致、

卫斯理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley:

    Unknown 说:
    SDK 为 mcu_plus_sdk_am273x_08_04_00_17。  从演示"enet_cpsw_udpserver_am273x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang"打开 syscfg 时、我们只能在 PINMUX 选项中看到 RGMII 和 RMII。

    SDK 示例 在 AM273 EVM 上进行了验证、其中仅包含 RGMII 物理层。 因此不支持 MII 模式。 我已经为该示例创建了 JIRA。 jira.itg.ti.com/.../MCUSDK-9836

    修复日期完成后、我会将其传达给客户。

    Br

    Nilabh A.