This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-EP:Linux 支持较差

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1227859/tms570lc4357-ep-poor-linux-support

器件型号:TMS570LC4357-EP

尝试使用 TMS570 Hercules 开发套件开始开发应用。

我们的开发环境全部基于 Linux。  这里通常不允许使用 Windows、没有明确的例外。

我想加载适用于 Hercules 的开发软件、但在我看到的任何地方、唯一可用的可下载文件都适用于 Windows。

Linux 是否支持 Hercules 开发?

到目前为止非常失望……

David Dudley.

用于稀有同位素束线的设施

密歇根州立大学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    Linux 上并未正式支持 Hercules 开发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很不幸。  看似前景广阔。

    只有做 Windows 支持是一个产品杀手在这里。

    "我得走了。"