This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:电流消耗

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1207142/mspm0l1306-current-consumption

器件型号:MSPM0L1306

嗨、

 

SYSOSC = 32MHz

MCLK=SYSOSC/8=4MHz

RUN0SLEEP0配置。

 

Question:

当运行在32MHz 和4Mhz 频率下时、sysosc 单独消耗的电流是多少、我们需要以32MHz 的频率运行 sysosc。

上述共享配置的当前状态是什么。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSPM0L1306数据表的第7.5.1节提供了目前针对该问题的最佳数据、但它没有列出任何适合您确切用例的电源数。 下表列出了运行模式和睡眠模式。   

    4MHz 的频率在目前肯定不会超过32MHz、但遗憾的是、目前我不为您提供确切的数字。   

     

    希望这对您有所帮助。  

    谢谢。

    JD.